Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 主题中讨论的其他器件: DP83869
大家好、
如果将 WoL 用于 DP83867E 和 DP83869、PHY 将生成一个中断信号、通过检测低功耗状态下的魔术包来唤醒 MAC。
当 PHY 在检测到魔术包之前处于低功耗状态时、MAC 是否预计要关闭?
因为该问题的背景是关于在断开 MAC 电源时从 MII 信号线进行电压路由的问题。
根据 DP83869数据表、在置位 MII 隔离后、似乎可以避免 MII 信号线的任何布线问题。
当我们设置 MII 隔离时、在没有任何电压路由的情况下关闭 MAC 是否是可接受的用例?
提前感谢。
S.S.