This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:在 TXP 和 TXN 之间切换以供使用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216904/sn75lvpe802-switching-between-txp-and-txn-for-use

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。  是否可以将 SN75LVPE802与 HD3SS3212结合使用、如下所示?

将 TXN 连接到 SN75LVPE802的引脚1、将 TXP 连接到引脚2

将 TXN 连接到 HD3SS3212的引脚3、将 TXP 连接到4

客户正在基于图形布局考虑这种类型的注意事项。

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa:

      都会起作用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我明白了。

    谢谢。

    Masa.