Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, SN75LVPE802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVPE802 主题中讨论的其他器件:HD3SS3212、
您好、团队成员:
我收到了客户的问题。 是否可以将 SN75LVPE802与 HD3SS3212结合使用、如下所示?
将 TXN 连接到 SN75LVPE802的引脚1、将 TXP 连接到引脚2
将 TXN 连接到 HD3SS3212的引脚3、将 TXP 连接到4

客户正在基于图形布局考虑这种类型的注意事项。
此致、
Masa.