请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9406 大家好、
我发现当 VCCA 小于1.95V 且大于2.3V 时、VIH A 端口具有不同的规格。
当 VCCA 介于1.95和2.3V 之间时、您能告诉我 VIH 吗?

此致、
伊藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我发现当 VCCA 小于1.95V 且大于2.3V 时、VIH A 端口具有不同的规格。
当 VCCA 介于1.95和2.3V 之间时、您能告诉我 VIH 吗?

此致、
伊藤
请参阅 [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给定规格值之间的值?
但该器件用于开漏信号;高电平永远不会被主动驱动、而是由上拉电阻器决定、因此它直接处于 VCCI 上、并且最小 VIH 并不重要。