This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:VCCA 为1.95V 至2.3V 时、VIH A 端口

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217332/tca9406-vih-a-port-when-vcca-is-1-95-2-3v

器件型号:TCA9406

大家好、

我发现当 VCCA 小于1.95V 且大于2.3V 时、VIH A 端口具有不同的规格。

当 VCCA 介于1.95和2.3V 之间时、您能告诉我 VIH 吗?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给定规格值之间的值?

    但该器件用于开漏信号;高电平永远不会被主动驱动、而是由上拉电阻器决定、因此它直接处于 VCCI 上、并且最小 VIH 并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    您要参考的是建议的操作条件。 根据提供的最小值、似乎建议该值为 VCCI-0.3V。  

    正如克莱门斯指出的、该器件通常用于开漏型协议、因此总线上(启用时器件内部)的上拉电阻器无论如何都会将电压拉至 Vcc。 VIH 实际上并不用于此器件 A/B 端口上的任何类型的逻辑、仅用于使能阈值、因此了解 VIH 没有什么帮助。  

    -鲍比