This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:这里是否有软件参考设计?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1, DS90UB936-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216031/ds90ub936-q1-is-there-a-software-reference-design-here

器件型号:DS90UB936-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1ALP

 这里是否有基于 Linux 的软件参考设计? 或根据其他软件应用参考设计?我们 需要 关于   在汽车红外中使用的 DS90UB936-Q1和 DS90UB935-Q1的软件参考示例,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下软件参考设计是什么意思吗? 我不确定您在这里要寻找什么、它是一个在特定应用中如何使用936和935的示例吗? 或软件来编程936和935?

    我们拥有称为 Analog LaunchPAD 的软件、可用于对936和935进行编程和调试: https://www.ti.com/tool/ALP

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我 的意思是软件代码程序,是否有相关的代码程序可供参考?我的客户 想了解 Linux 下软件程序的代码演示。是否有935和936的软件和硬件参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、ALP 可以在 Linux 下使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    ALP 只能与 Windows 配合使用。

    我们没有任何特定于 Linux 的软件示例、但 ALP 下载中包含了一些示例脚本。 可以在/Analog LaunchPAD v1.57.0010/PreDefScripts/DS90UB954/中找到它们。 请注意、936的旋转速度较慢、因此脚本都适用于这两个部分。

    此外、您可以参考数据表、了解与各种功能相关的脚本示例。

    关于硬件参考设计、您可以参考953和954 EVM。 请注意、935和936的引脚分别与953和954引脚兼容。

    此致!

    卢卡斯