主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1、 ALP
这里是否有基于 Linux 的软件参考设计? 或根据其他软件应用参考设计?我们 需要 关于 在汽车红外中使用的 DS90UB936-Q1和 DS90UB935-Q1的软件参考示例,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里是否有基于 Linux 的软件参考设计? 或根据其他软件应用参考设计?我们 需要 关于 在汽车红外中使用的 DS90UB936-Q1和 DS90UB935-Q1的软件参考示例,谢谢!
您好!
您能解释一下软件参考设计是什么意思吗? 我不确定您在这里要寻找什么、它是一个在特定应用中如何使用936和935的示例吗? 或软件来编程936和935?
我们拥有称为 Analog LaunchPAD 的软件、可用于对936和935进行编程和调试: https://www.ti.com/tool/ALP
此致!
卢卡斯
尊敬的艾文:
ALP 只能与 Windows 配合使用。
我们没有任何特定于 Linux 的软件示例、但 ALP 下载中包含了一些示例脚本。 可以在/Analog LaunchPAD v1.57.0010/PreDefScripts/DS90UB954/中找到它们。 请注意、936的旋转速度较慢、因此脚本都适用于这两个部分。
此外、您可以参考数据表、了解与各种功能相关的脚本示例。
关于硬件参考设计、您可以参考953和954 EVM。 请注意、935和936的引脚分别与953和954引脚兼容。
此致!
卢卡斯