This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:关于 CLKOUT/LED1/Strap 配置1引脚。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214325/dp83826i-about-clkout-led1-strap1-pin

器件型号:DP83826I

大家好、

我的客户希望在 RMII 模式下运行、但某些器件在 MII 模式下运行。
CLKOUT/LED1/Strap 配置1引脚与 EVM 电路采用相同的配置。
通过移除下拉电阻(R59)、我们可以确认一切都能在 RMII 模式下工作。
为什么下拉电阻器会影响 MODE 设置?



此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我能够弄清楚这种情况。
    我认为这是由于数据表改变了、并且为 Strap 配置了另一个寄存器。
    通过放入与 EVM 相同的外部下拉电阻、RevD 数据表确定了通信速度。
    最新数据表中分配了一个寄存器来确定模式。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133735/faq-dp83826e-in-enhanced-mode-how-does-dp83826-strapping-work?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dp83826#


    如果我想在 RMII 下运行、是否移除外部下拉电阻器?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您是对的。 要在 RMII 模式下运行、STAP1 和自举8都应处于模式1。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。
    如果硬设置进入 MII 模式、是否仍可以在寄存器设置下进入 RMII 模式?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我还有一些其他问题。

    1.关于搭接1.
      在 Enhance 模式下、当裸片版本 A 时为 Strap 配置1分配什么?
      当它改为裸片版本 B 时、它被分配至 Strap 配置

    2.关于 LED 极性
      LED 极性读数由外部 PU 或 PD 决定。
      通过从新裸片(修订版 B)更改为 RMII 模式、可以断开外部 PD、但这是否会影响该极性读取?


    3.关于寄存器设置。
     上面的问题帖子。


    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    数据表具有更新之间的修订历史记录。 如果 LED1引脚与 MODE1进行捆绑、则会将其配置为低电平有效。  如果 硬设置进入 MII 模式、仍然可以通过寄存器设置进入 RMII 模式、是的。 这可以在寄存器0x468中完成。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    您能告诉我更多信息吗?

    在 Enhance 模式下、当裸片版本 A 时为 Strap 配置1分配什么?
    希望电路改动不受修订版本改动的影响。

    LED1低电平有效在裸片版本更改之前和之后是否相同?

    我已尝试过0x468寄存器。
    根据以下 E2E 信息、0x468寄存器是只读的。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936077/dp83826i-using-smi-to-set-rmii-mode/3461971#3461971

    我可以通过将1写入0x17的位5来更改为 RMII 模式。
    但是、0x17是保留空间、我不确定是否正确。
    您能给我建议吗?

    我知道大家都很忙、但 由于裸片版本变更、我遇到了问题、希望尽快得到解答。

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    在修订版本 A 中没有 Strap1、在修订版本 B 中引入了这个自举

    修订版本 A 和修订版本 B 的增强模式中的 LED1自动侦测是一样的

    抱歉、寄存器0x17 bit [5]是可通过软件更改为 MII 或 RMII 模式的正确位。 值为1将启用 RMII 模式、而0将启用 MII 模式。 我已经向团队确认了这一点。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的支持。
    我清楚地理解。

    此致。
    Kengo.