This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望在 RMII 模式下运行、但某些器件在 MII 模式下运行。
CLKOUT/LED1/Strap 配置1引脚与 EVM 电路采用相同的配置。
通过移除下拉电阻(R59)、我们可以确认一切都能在 RMII 模式下工作。
为什么下拉电阻器会影响 MODE 设置?
此致。
Kengo.
大家好、
我能够弄清楚这种情况。
我认为这是由于数据表改变了、并且为 Strap 配置了另一个寄存器。
通过放入与 EVM 相同的外部下拉电阻、RevD 数据表确定了通信速度。
最新数据表中分配了一个寄存器来确定模式。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133735/faq-dp83826e-in-enhanced-mode-how-does-dp83826-strapping-work?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dp83826#
如果我想在 RMII 下运行、是否移除外部下拉电阻器?
此致。
Kengo.
尊敬的 David:
我还有一些其他问题。
1.关于搭接1.
在 Enhance 模式下、当裸片版本 A 时为 Strap 配置1分配什么?
当它改为裸片版本 B 时、它被分配至 Strap 配置
2.关于 LED 极性
LED 极性读数由外部 PU 或 PD 决定。
通过从新裸片(修订版 B)更改为 RMII 模式、可以断开外部 PD、但这是否会影响该极性读取?
3.关于寄存器设置。
上面的问题帖子。
此致。
Kengo.
尊敬的 David:
感谢您的答复。
您能告诉我更多信息吗?
在 Enhance 模式下、当裸片版本 A 时为 Strap 配置1分配什么?
希望电路改动不受修订版本改动的影响。
LED1低电平有效在裸片版本更改之前和之后是否相同?
我已尝试过0x468寄存器。
根据以下 E2E 信息、0x468寄存器是只读的。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936077/dp83826i-using-smi-to-set-rmii-mode/3461971#3461971
我可以通过将1写入0x17的位5来更改为 RMII 模式。
但是、0x17是保留空间、我不确定是否正确。
您能给我建议吗?
我知道大家都很忙、但 由于裸片版本变更、我遇到了问题、希望尽快得到解答。
此致。
Kengo.
尊敬的 David:
非常感谢您的支持。
我清楚地理解。
此致。
Kengo.