This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1040A-Q1:兼容性 TCAN1051DRQ1

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1, SN65HVDA1040A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206747/sn65hvda1040a-q1-compatibility-tcan1051drq1

器件型号:SN65HVDA1040A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051SN65HVDA1040A、TCAN1057A-Q1

我们的客户正在使用 TCAN1051DRQ1。

他们希望了解 TCAN1051DRQ1和 SN65HVDA1040AQDRQ1之间的差异以及它是否可以被视为直接替代产品。

请告知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuras、

    SN65HVDA1040A 是一款旧得多的器件、在支持的数据速率、总线故障保护、IO 支持(无 IO 引脚选项)和 ESD 方面、无法提供与 TCAN1051相同的性能。 这些器件的模式选项也不同(待机模式与静音模式)。 如果您正在寻找 TCAN1051的替代器件、我会推荐较新的 TCAN1057A。 此器件旨在替代 TCAN1051、提供更高的数据速率支持、相同的模式选项和引脚排列、以及类似的总线故障和 ESD 性能(尽管仍略低于 TCAN1051)。  

    用于替代 TCAN1051DRQ1的完整器件型号应为 TCAN1057ADRQ1。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克-圣

    感谢您的答复。

    非常感谢您将 SN65HVDA1040AQDRQ1/TCAN1051DRQ1/TCAN1057ADRQ1的比较表发送给我们。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    我将为您整理一张比较表、并在周一与您联系。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克-圣

    感谢您的支持。

    如果您有任何 比较表的更新,请告诉我们。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    很抱歉耽误你的时间。 下面提供了比较表。

    e2e.ti.com/.../TCAN1057_2D00_TCAN1051_2D00_HVDA1040A.xlsx

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克-圣

    感谢您的比较表。

    我们收到了客户的新问题。

    请告知我们以下信息。

    【查询】
    请告知我们有关 SN65HVDA1040AQDRQ1引脚5的信息。
    引脚5具有一个被称为 SPLIT 的功能。
    是否可以将引脚5连接到 Vcc?

    我们推荐使用 TCAN1057作为 TCAN1051的替代器件、但由于传输问题、他们还希望考虑使用 SN65HVDA1040AQDRQ1。

    TCAN1051的引脚5为 NC 或 VCC、其电路连接引脚5至 VCC。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kura、

    SPLIT 引脚用作 SN65HVDA1040A-Q1的稳定输出。 对于 TCAN1057A-Q1、这个为 NC。 这就是为什么较新的 TCAN1057A-Q1与较旧的设计兼容、但较新的设计不一定与 SN65HVDA1040A-Q1向后兼容。

    SPLIT 引脚的标称值为 VCC/2的 CAN 共模电压。

    我强烈建议您的客户继续使用较新的 TCAN 器件。

    此致!

    Danny