This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:SDA SCL 上拉至5v

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214967/tca9539-q1-sda-scl-pull-up-to5v

器件型号:TCA9539-Q1

尊敬的

   当  MCU  在5V 功率 ,下工作时、TCA9539-Q1 VCC=3.3V 和 SDA SCL 上拉至5V、而 TCA9539-Q1 DS shoews   I/O 端口 电压 可以 在5V,下工作 是否  正确?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 另请参阅第6.3节中的脚注(1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    正如 Clemens 提到的、该器件支持这种配置。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、

    插孔