请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539-Q1 尊敬的
当 MCU 在5V 功率 ,下工作时、TCA9539-Q1 VCC=3.3V 和 SDA SCL 上拉至5V、而 TCA9539-Q1 DS shoews I/O 端口 电压 可以 在5V,下工作 是否 正确?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
当 MCU 在5V 功率 ,下工作时、TCA9539-Q1 VCC=3.3V 和 SDA SCL 上拉至5V、而 TCA9539-Q1 DS shoews I/O 端口 电压 可以 在5V,下工作 是否 正确?谢谢