Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 ALP
您好!
需要947-948对色条、 屏幕尺寸为1920 * 720
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
您好!
需要947-948对色条、 屏幕尺寸为1920 * 720
尊敬的 Chaoyi:
您是在这里使用 TI EVM、还是拥有您自己的系统?
您是否对947和948都具有本地 I2C 访问权限? 如果是、您 是否能够安装 ALP 软件并使用 USB2ANY 或 Aardvark 软件狗将 PC 连接到947/948 I2C 端口? 该工具可以帮助我们更高效地调试您的系统。
下载以下两个文件:

如果您需要从947到948发送色条图案视频,可以通过使用 ALP 从947侧启用 PATGEN 来实现。
安装 ALP 后,您可以单击此处选择947或948的配置文件。

然后删除已选择的器件、从右侧表格中选择要选择的器件、然后点击"确定"。

ALP 的"Information"选项卡可以告诉您串行器/解串器之间是否存在有效的 I2C 连接以及是否建立了链路。

图形发生器选项卡可让您从串行端启用内部图形、为要发送的视频选择分辨率和时序、然后为视频图形选择色条。
对于预设分辨率、您可以选择内部计时、该计时使用947的内部时钟来生成视频。 如果您想要使用自己的自定义分辨率、则需要选择外部时序、并将947连接到外部 CLK 源。

您可以通过外部时钟或内部时序尝试内部计时、通过内部时钟或外部计时以及外部时钟、这些不同的组合可以帮助您隔离是计时问题还是时钟问题。

如果在时序规格下拉菜单中看不到分辨率、则可以选择"自定义"

然后在此表中输入您的时序参数、然后点击"Apply"。

您可以从 Ser and Des 侧执行此测试。
确保从串行器侧启用 i2c 直通(寄存器0x03位3切换为高电平)


在947端启用 I2C 直通后、应该能够在947-948之间进行远程通信。 可以转到 ALP 的"Scripting"选项卡并从947配置文件中写入以下命令,您应该会看到为器件 ID 返回了正确的值。

此外、假设 Pclk 超过96 MHz、则视频带宽可能超过3.6 Gbps、这意味着您需要使用双 FPD-Link 配置、否则您的视频将无法正常工作。

如果您的硬件以双链路模式连接、您可以尝试从947侧强制采用双链路模式、看看这是否有用?

您可以检查948侧的锁定信号(探测示波器上的锁定引脚以确认其为高电平,这意味着已接收到有效的视频数据)。
948侧的寄存器0x1C 可以告诉您您您的设置是否正确以及锁定状态。 位0是锁定状态。


此致、
Fadi A.