This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:需要947-948成对色条、屏幕尺寸为1920 x 720

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212843/ds90ub947-q1-need-a-947-948-paired-color-bar-the-screen-size-is-1920-by-720

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYALP

您好!  

   需要947-948对色条、 屏幕尺寸为1920 * 720

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望启用 I2C 直通。  MCU 屏幕的地址0x12可通过948操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 chaoyi:

    您能否说明此请求中需要什么?  
    您连接了947-498并从947侧启用 I2C 直通、您将无法与 MCU 交谈、或者这里有什么问题?

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi  

    我需要947色条将图片推至948。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi

    屏幕分辨率是1920*720,您需要更多屏幕相关信息吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    我测量出屏幕948的链路引脚已提起、但无法通过使用 i2c 读取948的地址、并且我可以正常地读取947的地址。

    要在947和948之间建立正常通信、我需要设置哪些947寄存器? 您能给我具体的寄存器地址吗?

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaoyi:

    您是在这里使用 TI EVM、还是拥有您自己的系统?
    您是否对947和948都具有本地 I2C 访问权限? 如果是、您 是否能够安装 ALP 软件并使用 USB2ANY 或 Aardvark 软件狗将 PC 连接到947/948 I2C 端口? 该工具可以帮助我们更高效地调试您的系统。  

    下载以下两个文件:

    如果您需要从947到948发送色条图案视频,可以通过使用 ALP 从947侧启用 PATGEN 来实现。

    安装 ALP 后,您可以单击此处选择947或948的配置文件。

    然后删除已选择的器件、从右侧表格中选择要选择的器件、然后点击"确定"。

    ALP 的"Information"选项卡可以告诉您串行器/解串器之间是否存在有效的 I2C 连接以及是否建立了链路。

    图形发生器选项卡可让您从串行端启用内部图形、为要发送的视频选择分辨率和时序、然后为视频图形选择色条。  

    对于预设分辨率、您可以选择内部计时、该计时使用947的内部时钟来生成视频。 如果您想要使用自己的自定义分辨率、则需要选择外部时序、并将947连接到外部 CLK 源。   

    您可以通过外部时钟或内部时序尝试内部计时、通过内部时钟或外部计时以及外部时钟、这些不同的组合可以帮助您隔离是计时问题还是时钟问题。

    如果在时序规格下拉菜单中看不到分辨率、则可以选择"自定义"  

    然后在此表中输入您的时序参数、然后点击"Apply"。  

    您可以从 Ser and Des 侧执行此测试。  

    确保从串行器侧启用 i2c 直通(寄存器0x03位3切换为高电平)

    在947端启用 I2C 直通后、应该能够在947-948之间进行远程通信。 可以转到 ALP 的"Scripting"选项卡并从947配置文件中写入以下命令,您应该会看到为器件 ID 返回了正确的值。

    此外、假设 Pclk 超过96 MHz、则视频带宽可能超过3.6 Gbps、这意味着您需要使用双 FPD-Link 配置、否则您的视频将无法正常工作。

    如果您的硬件以双链路模式连接、您可以尝试从947侧强制采用双链路模式、看看这是否有用?

    您可以检查948侧的锁定信号(探测示波器上的锁定引脚以确认其为高电平,这意味着已接收到有效的视频数据)。

     948侧的寄存器0x1C 可以告诉您您您的设置是否正确以及锁定状态。 位0是锁定状态。  

    此致、
    Fadi A.