This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:DS90UB926 CAPR12和 CMLOUT 规格

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211536/ds90ub926q-q1-ds90ub926-capr12-and-cmlout-spec

器件型号:DS90UB926Q-Q1

你(们)好  

  我们对 DS90UB926进行了硬件测试、

  我们需要更多信息来确认926的电路设计通过了这些测试

1.  CAPR12的直流和交流规格和内部 LDO 的相关引脚、我们猜测电压为1.2V、我们测量的电压为1.19V、但  CAPR12的可接受电压纹波范围是多少?

2.我们需要知道禁用状态下的 CMLOUT 引脚电压、在禁用状态下测量的电压为2.5、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将对此进行研究、并提供4/6的反馈。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不会指定所请求的参数、也不会对问题提供任何确认。  

    此致!