请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB926Q-Q1 你(们)好
我们对 DS90UB926进行了硬件测试、
我们需要更多信息来确认926的电路设计通过了这些测试
1. CAPR12的直流和交流规格和内部 LDO 的相关引脚、我们猜测电压为1.2V、我们测量的电压为1.19V、但 CAPR12的可接受电压纹波范围是多少?
2.我们需要知道禁用状态下的 CMLOUT 引脚电压、在禁用状态下测量的电压为2.5、正确吗?