This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:RESET 引脚设计确认

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212733/tca9539-q1-reset-pin-design-confirm

器件型号:TCA9539-Q1

您好、团队成员:

我的客户有关于复位引脚的设计问题。

我们只看到最小 tw 为6ns、但没有关于复位上升沿的规范。

1. RESET 引脚的建议上拉电阻是多少?

2.这里推荐的滤波电容是多少?

3.复位引脚中是否有集成的数字滤波器?

谢谢。

兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兰溪、

     如果未使用有源连接、则仅在 RESET 引脚上需要一个上拉电阻器。 如果要使用拉电阻、通常10千欧应该足够了。 请注意、复位引脚上未出现任何数字滤波器、并且复位引脚上不需要滤波电容器。

    此致、

    插孔