This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:应用问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212209/tusb3410-application-questions

器件型号:TUSB3410

您好、专家:

UCstomer 希望使用 TUSB3410进行设计、但在下面有一些问题:

如果将 VREGEN 下拉至 GND、将高电平复位置于悬空状态、您对此有什么担忧吗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    以下是数据表中的引脚说明。

    拉至 GND 的 VREGEN 将启用1.8V 稳压器。
    复位高电平将阻止 TUSB3410复位
    SUSPEND 是一个输出、因此悬空将禁用该输出

    第6.6节说明 VREGEN 输入绑定为低电平没有问题。  不使用暂停输出并将其保持悬空、我认为没有任何问题。

    此致、

    尼古拉斯