This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:用于监控单个继电器的 TIC12400

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211524/tic12400-q1-tic12400-for-monitoring-a-single-relay

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

我使用 TIC12400来监控各个继电器(无矩阵排列!)。

我已将 TIC12400引脚 IN0配置为"受电方"、将 IN10配置为"供电方"。 我要使用"IN_STAT_COMP"寄存器来读出继电器是否已切换。 这种布置是否可以监控单个继电器?

或者仅在以下情况下监控单个继电器是否工作

  • TIC 引脚 IN10配置为"供电方"、继电器触点 M1连接至 GND?
  • 或者 TIC 引脚 IN0配置为"灌电流"、继电器触点 M2连接到 Vs 或 Vbat?

 

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、

    感谢您的耐心等待、我们将一探究竟、并在 CST 业务星期一结束前与您联系。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    可以执行您询问的操作、因为这本质上是器件的矩阵模式的工作方式。  如果不使用矩阵模式、则可能需要考虑一些可能存在限制的因素。

    首先、您可能只能对湿性电流使用连续电流模式。  这是因为在轮询模式下、一旦进行测量、通道将被禁用湿性电流、因此 IN0通道将在 IN10之前被禁用、并阻止电流流过继电器。  但是、在连续模式下、通道在测量后保持启用状态、当该器件测量 IN10时、电流将流经继电器并流入配置为灌电流的 IN0。

    该器件的基本操作是在 INx 引脚上进行电压测量的同时拉出或灌入电流。  其理念是电阻会随开关或继电器等的状态而变化、而电压测量也会相应地发生变化。  每个 INx 引脚均被视为独立通道、具有自己的开关或连接到 Vbat 或 GND 的继电器、 但只要有电流流动的路径、就可以使用一个通道作为受电方、而不是将开关或继电器直接连接到 GND。

    由于两个 INx 引脚是独立的、因此在检查比较器时需要使用源通道 IN10进行实际的电压测量。

    此致、

    Jonathan