器件型号:DP83869HM
大家好!
器件型号: DP83869HMRGZT
器件应用: 100BASE-TX 和1000BASE-T 以太网接口(SGMII 至铜缆接口)
Strap 配置查询:
1)功能模式设置配置是否基于2级设置配置电阻比(JAG_TDO、RX_D3、RX_D2 )?
2)自动协商设置配置是否基于2级设置配置电阻比(LED_0、LED_1、LED_2)?
3)模式0在2级设置配置电阻器中是否意味着 LED 引脚的值为0,模式0意味着1?
铁氧体磁珠:
需要针对电源轨的铁氧体磁珠建议(双电源模式)
未使用的引脚:
对于器件中未使用的引脚的建议是将其保持悬空还是需要上拉/下拉。
我的配置中未使用的引脚有 JTAG 引脚(引脚编号21、23和24)、TX_D (0:3)(引脚25 - 28)、TX_CLK (引脚29)、TX_CTRL (引脚编号37)、CLK_OUT (引脚编号40)。
请尽快澄清您的疑问。