This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:需要对搭接配置、铁氧体磁珠要求、未使用的引脚进行说明

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211062/dp83869hm-need-clarifications-in-strap-configurations-ferrite-bead-requirements-unused-pins

器件型号:DP83869HM

大家好!

器件型号: DP83869HMRGZT

器件应用: 100BASE-TX 和1000BASE-T 以太网接口(SGMII 至铜缆接口)

Strap 配置查询:

1)功能模式设置配置是否基于2级设置配置电阻比(JAG_TDO、RX_D3、RX_D2 )?

2)自动协商设置配置是否基于2级设置配置电阻比(LED_0、LED_1、LED_2)?

3)模式0在2级设置配置电阻器中是否意味着 LED 引脚的值为0,模式0意味着1?

铁氧体磁珠:

需要针对电源轨的铁氧体磁珠建议(双电源模式)

未使用的引脚:

对于器件中未使用的引脚的建议是将其保持悬空还是需要上拉/下拉。

我的配置中未使用的引脚有 JTAG 引脚(引脚编号21、23和24)、TX_D (0:3)(引脚25 - 28)、TX_CLK (引脚29)、TX_CTRL (引脚编号37)、CLK_OUT (引脚编号40)。

请尽快澄清您的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishnan、

    1)功能模式设置配置是否基于2级设置配置电阻比(JAG_TDO、RX_D3、RX_D2 )?

    2)自动协商设置配置是否基于2级设置配置电阻比(LED_0、LED_1、LED_2)?

    [/报价]

    这些陈述是正确的。 请根据数据表中的表9-7放置电阻器。 如果您不需要更改默认自举值、则无需放置任何电阻器。

    Unknown 说:
    3)在2级搭接配置中模式0电阻器表示 LED 引脚的值为0,模式0表示1 ?

    2级自举的模式0为自举值0、模式1对应于自举值1。

    Unknown 说:
    需要电源轨的铁氧体磁珠建议(双电源模式)

    没有要求。 您可以选择使用它们以获得更好的 EMC 性能。

    我的配置中未使用的引脚是 JTAG 引脚(引脚编号21、23和24)、TX_D (0:3 )(引脚25 - 28)、TX_CLK (引脚29)、TX_CTRL (引脚编号37)、CLK_OUT (引脚编号40)

    这些引脚可以保持悬空。 内部上拉/下拉电阻负责定义这些引脚的电压。

    --
    此致。
    Gokul.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您提供有用的信息。

    关于这部分、我又有两个问题、

    1.需要 DO-160G 第22节3级和4级针脚注射雷电测试建议。

    2.我们在评估模块中符合哪些闪电资质?

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishnan、

    DP83869HM 已根据 IEC61000-x 标准进行了 EMC 兼容性测试、而未经过 DO-160G 测试。

    如果大家能告诉我闪电测试对应的 IEC 标准是什么、我可以检查 DP83869HM 的性能、然后让大家知道。

    --
    此致、
    Gokul.