This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:有关数据表中有关广播/复制的7.3.4问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206941/ds125df1610-question-about-7-3-4-in-datasheet-regarding-broadcasting-replication

器件型号:DS125DF1610

大家好、下面是我针对数据表中关于 单通道输入到>1通道输出的交叉点开关的第7.3.4节提出的几个问题。

1、广播和复制的区别是什么?  

2.我有一个使用案例,我正在执行交叉点开关,使通道6A->7A 和6A->7B。 数据表中指出:"在广播配置中、需要启用将广播输入连接到其自身输出的直通路径、并将其设置为具有主控制"。 这是否意味着我需要添加6A->6A 来支持先前的功能?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)在该数据表中、我认为广播和复制是同义使用的。

    2) 2)是的、您也需要通过6A 传输数据。  这是因为使用6A CDR 调整6A CTLE、使用6A CTLE 来均衡将达到7A 和7B 的信号。  可以使用 PFD_SEL_DATA_MUX 将6A 输出静音、但这需要进行测试。  如果在广播中将直通路径静音对于您的应用至关重要、 请告诉我、我可以尝试在实验中对此进行测试。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您可以测试6A 输出静音、我会很感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在下周测试一下、并将结果反馈给您。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  请尝试执行以下序列来禁用给定通道的输出驱动器。

    谢谢。

    德鲁