请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF1610 大家好、下面是我针对数据表中关于 单通道输入到>1通道输出的交叉点开关的第7.3.4节提出的几个问题。
1、广播和复制的区别是什么?
2.我有一个使用案例,我正在执行交叉点开关,使通道6A->7A 和6A->7B。 数据表中指出:"在广播配置中、需要启用将广播输入连接到其自身输出的直通路径、并将其设置为具有主控制"。 这是否意味着我需要添加6A->6A 来支持先前的功能?
谢谢你。