This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从数据表中、我们可以看到引脚模式看门狗将是窗口模式。 如果 WDT=GND、总窗口将为最小值=32ms、标称值=40ms、最大值=48ms。
如果使用 norm=40ms 作为参考、则我们可以看到窗口公差将为+/-20%。 40ms*(1-20%)=32ms 和40ms*(1+20%)=48ms。
第34页显示内部振荡器具有+/-10%的精度范围。 但在计算最小/最大闭合或开放窗口时间时、它实际上使用总窗口的10%和另一半窗口的10%。 我们可以看到64ms*(1-10%)= 57.6ms、64ms*(1+10%)=70.4ms。 对于闭/开窗口,最大值= 70.4ms/2=35.2ms,最小值=57.6ms/2-64ms*10%=28.8ms-6.4ms=22.4ms。 此22.4ms 不属于10%容差64ms 的一半。 64ms 的10%的一半= 28.8ms。
在我的计算中、我们需要以28mS+/-4ms 发送 WDI 触发、这意味着我们需要每24ms~32ms 更改一次 WDI 高电平/低电平状态、以保持看门狗复位状态。 我对吗?
请确认我针对32ms~48ms 引脚模式设置的计算和计划是否正确。 非常感谢!
Lynn、
TLIN1441-Q1在引脚和 SPI 模式下使用相同的振荡器。 在进行设计时、电气特性显示了更宽的范围、这将确保设计稳健性。 这就是为什么您可能会在电气特性中看到更大的最大/最小值范围。
我的计算是我们需要以28ms+/-4ms 发送 WDI 触发、这意味着我们需要每24ms~32ms 更改一次 WDI 高电平/低电平状态以保持看门狗复位状态。 我对吗?
是的、这是正确的。 理论上、在该窗口之外、您可能会看到看门狗触发、但一旦您获得接近10%容差而不是20%容差(由您计算得出)、则可能性大得多。
在首次触发前、看门狗不会激活。 在首次触发该引脚之前、它将正常运行。 因此、如果 EN =高电平、它应该处于正常模式。 这样只要在刷写期间没有触发看门狗、就可以进行刷写。
另请考虑使用 TLIN1431-Q1、这是一款更新的 LIN SBC。 它不是引脚对引脚的、但它是 TLIN1441-Q1的一个超集。
此致!
Danny
谢谢 Danny!
WDI 触发窗口为24ms~32ms。 如果软件一直以30ms 低/ 30ms 高速率切换脉冲、则正常运行是安全的。 我曾尝试过、但无法将图像上传到此处。
如果您访问客户支持案例号:CS1657013,您应该能够看到图像。
TLIN1431-Q1 ASIL B 级器件?
非常感谢 Danny!
您已经回答了我有关看门狗的所有问题。 再次感谢。