This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:接口论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1441-Q1, TLIN1431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210749/tlin1441-q1-interface-forum

器件型号:TLIN1441-Q1
主题: TLIN1431-Q1中讨论的其他器件
  1. 引脚模式:

 

从数据表中、我们可以看到引脚模式看门狗将是窗口模式。 如果 WDT=GND、总窗口将为最小值=32ms、标称值=40ms、最大值=48ms。

如果使用 norm=40ms 作为参考、则我们可以看到窗口公差将为+/-20%。 40ms*(1-20%)=32ms 和40ms*(1+20%)=48ms。

 

 

  1. SPI 模式:

 

第34页显示内部振荡器具有+/-10%的精度范围。 但在计算最小/最大闭合或开放窗口时间时、它实际上使用总窗口的10%和另一半窗口的10%。 我们可以看到64ms*(1-10%)= 57.6ms、64ms*(1+10%)=70.4ms。 对于闭/开窗口,最大值= 70.4ms/2=35.2ms,最小值=57.6ms/2-64ms*10%=28.8ms-6.4ms=22.4ms。 此22.4ms 不属于10%容差64ms 的一半。 64ms 的10%的一半= 28.8ms。

 

  1. 为什么引脚模式和 SPI 模式具有不同的窗口时间容差? 它们内部是否使用不同的方法?

 

 

  1. 下面的是窗口时序图。 我们将其设置为具有32ms~48ms 窗口计时的引脚模式、

在我的计算中、我们需要以28mS+/-4ms 发送 WDI 触发、这意味着我们需要每24ms~32ms 更改一次 WDI 高电平/低电平状态、以保持看门狗复位状态。 我对吗?

 

 

 

  1. 图中显示了我们根据我的理解制定的 WDI 触发事件时序计划。

请确认我针对32ms~48ms 引脚模式设置的计算和计划是否正确。 非常感谢!

 

 

 

  1. 看门狗在第一个看门狗脉冲被处理前不会激活。 这是否意味着芯片会在第一个看门狗脉冲得到处理之前保持在强制正常模式、并且我们不需要在软件开发期间担心看门狗复位问题、之后软件才会准备好处理看门狗脉冲?

 

  1. 如何在 CAN 重新刷新期间处理看门狗服务? 如果项目6的答案是是肯定的,那么我们不需要担心看门狗服务,只要闪存存储器可以在看门狗窗口时间24ms 内被擦除(我们的实例安全窗口24ms~32ms 如上).
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、

    TLIN1441-Q1在引脚和 SPI 模式下使用相同的振荡器。 在进行设计时、电气特性显示了更宽的范围、这将确保设计稳健性。 这就是为什么您可能会在电气特性中看到更大的最大/最小值范围。

    我的计算是我们需要以28ms+/-4ms 发送 WDI 触发、这意味着我们需要每24ms~32ms 更改一次 WDI 高电平/低电平状态以保持看门狗复位状态。 我对吗?

    是的、这是正确的。 理论上、在该窗口之外、您可能会看到看门狗触发、但一旦您获得接近10%容差而不是20%容差(由您计算得出)、则可能性大得多。

    在首次触发前、看门狗不会激活。 在首次触发该引脚之前、它将正常运行。 因此、如果 EN =高电平、它应该处于正常模式。 这样只要在刷写期间没有触发看门狗、就可以进行刷写。

    另请考虑使用 TLIN1431-Q1、这是一款更新的 LIN SBC。 它不是引脚对引脚的、但它是 TLIN1441-Q1的一个超集。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny!

    WDI 触发窗口为24ms~32ms。 如果软件一直以30ms 低/ 30ms 高速率切换脉冲、则正常运行是安全的。 我曾尝试过、但无法将图像上传到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您访问客户支持案例号:CS1657013,您应该能够看到图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TLIN1431-Q1 ASIL B 级器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynn、

    很抱歉有任何混淆、但这与客户支持团队无关。 我们无法很好地了解这些情况。

    每30ms 触发一次应该是可以接受的。

    单个 IC 没有 ASIL 等级。 可以在系统级别实现 ASIL B。 但是、在功能安全方面、TLIN1441-Q1是在  制定功能安全分类之前发布的。 功能安全质量管理型 TLIN1431-Q1等器件附带了时基故障信息、 功能安全手册和 FMEDA 等附加文档、有助于设计 ASIL 系统。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Danny!

    您已经回答了我有关看门狗的所有问题。 再次感谢。