Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1463-Q1 Eric、您好!
TCAN1463-Q1数据表在第31页提到了如何计算 WAKE 引脚的串联电阻。
使用计算 RSERIES:RSERIES = VSUPMAX / IIO (WAKE)
数据表中未指定 IIO (WAKE)(仅限最大数据)。
使用应用电路中的33k 计算出的电流大约为1.36mA。
这会一直从电池中消耗吗?
谢谢
Martin