This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:IIO (WAKE)电流

Guru**** 2648475 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210646/tcan1463-q1-iio-wake-current

器件型号:TCAN1463-Q1

Eric、您好!

TCAN1463-Q1数据表在第31页提到了如何计算 WAKE 引脚的串联电阻。

使用计算 RSERIES:RSERIES = VSUPMAX / IIO (WAKE)

数据表中未指定 IIO (WAKE)(仅限最大数据)。  

使用应用电路中的33k 计算出的电流大约为1.36mA。  

这会一直从电池中消耗吗?

谢谢  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下面的公式3所示、IIO (WAKE)为3mA。

    WAKE 引脚为高阻抗 CMOS 输入;仅当电压超过有效输入电压限制时才需要串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我同意克莱门斯的回应。 如果您继续浏览第32页顶部的第31页、则会看到 VSUPMAX = 45V、IIO (WAKE)= 3mA、从而产生最小15千欧的串联 RSERIES 值。  

    该器件上的 Wake 引脚是一种高阻抗 CMOS 输入。 该引脚的电流消耗将是一小部分+/- 3uA 的泄漏。  

    此致、

    泰勒