This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:如何从 phy 数据表中查找"MaxPortRxDelay"和"MaxPortTxDelay"

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM3359, TLK110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201207/tlk110-how-to-find-maxportrxdelay-and-maxporttxdelay-from-phy-datasheet

器件型号:TLK110
主题中讨论的其他器件:AM3359、AMIC110

大家好

我正在使用 AM3359 ICEv2板来开发 PROFINET 通信。 我从 GSD 文件中找到此 MaxPortRxDelay="184" MaxPortTxDelay="86"(、位于 PRU-ICSS-Profinet_Slave_01.00.05.00)中、但它 显然与 TLK110数据表不匹配。 请告诉我如何 计算  MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay。

此致、

Andy Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    TLK110不推荐用于新设计。 因此、除了数据表中的信息外、我们没有任何其他信息。  我们强烈建议在新设计中使用 DP83822或 DP83826系列。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我会按照您的建议使用  DP83822或 DP83826系列。

    如何  在 PROFINET GSD 中设置这些 MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay?  DP83822或 DP83826数据表中的哪个值与这些值相对应?

    您可以看到 AMIC110 ICE。DP83822用于 AMIC110 ICE。 我只是想知道如何  根据 PHY 数据表计算 MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay。 我需要知道 计算原理。   您的工业通信专家应该了解这一点。

    此致、

    Andy Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我看到您的"MaxPortRxDelay"和"MaxPortTxDelay" 是由 AMIC110引起的。 我会将您转发给 MCU 团队。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    MCU 团队有没有回复?  我已经等了一个多星期了!

    此致、

    Andy Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题未正确分配给我。 我需要找人解答有关 PROFINET 软件的问题。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    以下是输入:

    这些值来自 PHY 数据表  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlk110.pdf

    MaxPortTxDelay (最大端口 TxDelay)="86"  

    8.4 TX_CLK 相移寄存器(TXCPSR)

    此延迟最长可达 40ns  

    9.7.6 100Base-TX 发送数据包延迟时序

    4.8位 X 10  

    添加2个延迟。

    MaxPortRxDelay (最大延迟)="184"  

    9.7.9 100Base-TX 接收数据包延迟时序

    19位 X 10ns  

    有关 DP83822的类似数据、请参阅以下内容

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83822i.pdf

     

    此致、

    Sreenivasa.