主题中讨论的其他器件:AM3359、AMIC110
大家好
我正在使用 AM3359 ICEv2板来开发 PROFINET 通信。 我从 GSD 文件中找到此 MaxPortRxDelay="184" MaxPortTxDelay="86"(、位于 PRU-ICSS-Profinet_Slave_01.00.05.00)中、但它 显然与 TLK110数据表不匹配。 请告诉我如何 计算 MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay。
此致、
Andy Zhou
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我正在使用 AM3359 ICEv2板来开发 PROFINET 通信。 我从 GSD 文件中找到此 MaxPortRxDelay="184" MaxPortTxDelay="86"(、位于 PRU-ICSS-Profinet_Slave_01.00.05.00)中、但它 显然与 TLK110数据表不匹配。 请告诉我如何 计算 MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay。
此致、
Andy Zhou
尊敬的 Hillman:
我会按照您的建议使用 DP83822或 DP83826系列。
如何 在 PROFINET GSD 中设置这些 MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay? DP83822或 DP83826数据表中的哪个值与这些值相对应?
您可以看到 AMIC110 ICE。DP83822用于 AMIC110 ICE。 我只是想知道如何 根据 PHY 数据表计算 MaxPortRxDelay 和 MaxPortTxDelay。 我需要知道 计算原理。 您的工业通信专家应该了解这一点。
此致、
Andy Zhou
Andy、您好!
以下是输入:
这些值来自 PHY 数据表
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlk110.pdf
MaxPortTxDelay (最大端口 TxDelay)="86"
8.4 TX_CLK 相移寄存器(TXCPSR)
此延迟最长可达 40ns
9.7.6 100Base-TX 发送数据包延迟时序
4.8位 X 10
添加2个延迟。
MaxPortRxDelay (最大延迟)="184"
9.7.9 100Base-TX 接收数据包延迟时序
19位 X 10ns
有关 DP83822的类似数据、请参阅以下内容
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83822i.pdf
此致、
Sreenivasa.