大家好、
我 使用以下常见问题解答(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823824/faq-can-transceiver-power-consumption)计算 TCAN4551-Q1的 CAN 收发器功耗
但是、该器件只有 VIO 和 VSUP 引脚、无法使用下面重点介绍的公式。 您能否说明我如何处理?


谢谢!
此致、
Marvin 酒店
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 使用以下常见问题解答(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823824/faq-can-transceiver-power-consumption)计算 TCAN4551-Q1的 CAN 收发器功耗
但是、该器件只有 VIO 和 VSUP 引脚、无法使用下面重点介绍的公式。 您能否说明我如何处理?


谢谢!
此致、
Marvin 酒店
尊敬的 Marvin:
TCAN4551具有一个内部 LDO、可从 Vsup 电源为 CAN 收发器获取5V 电压轨。 数据表中 ISUP 的规格反映了各种状态下 CAN 驱动器的此5V 电压轨的电流。 使用这些值代替所列计算中的 Vcc 值、获取 Vsup 和 Vio 电源的此 SBC 功耗。
请注意、如果您为了散热考虑而进行功率计算、请务必将 LDO 的压降作为添加到 IC 本身的热能考虑在内。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Eric Schott
尊敬的 Marvin:
此处列出的计算的最高有效部分是 Vsup_typ_Idom 部分。 使用此处列出的值、这表示总计算值的1.44瓦。 此部分不考虑50%主导时间估算、也不假设任何功率将由端接电阻器从外部耗散。 该部分还包括之前计算得出的所有功率、因为它将所有先前电路的整个压降相乘(我们已经在 Vcc 计算中考虑了 CAN 驱动器两端的压降)。
应将最后一个变量(Vsup_typ_Idom)更改为如下、以准确地表示在动态负载条件下从 Vsup 获取 Vcc 电源时5V LDO 的功耗:
... +(Dcan *(Vsup_typ - Vcc)* Idom)+((1-Dcan)*(Vsup_typ - Vcc)* irec)
通过这种计算、LDO 对功耗的要求要低得多、约为580mW (而不是1440mW)。 结温高于环境温度~25C 时的总功率损耗约为700mW (仅使用 RthetaJA 估算值)。
Ta (max)和 Tint_heat 的值来自哪里? TCAN4551未指定最高环境工作温度。
此致、
Eric Schott