This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:仅具有 VIO 和 VSUP 引脚的器件的功耗公式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204412/tcan4551-q1-formula-for-power-consumption-for-devices-with-vio-and-vsup-pin-only

器件型号:TCAN4551-Q1

大家好、

我  使用以下常见问题解答(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823824/faq-can-transceiver-power-consumption)计算 TCAN4551-Q1的 CAN 收发器功耗

但是、该器件只有 VIO 和 VSUP 引脚、无法使用下面重点介绍的公式。 您能否说明我如何处理?  

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    TCAN4551具有一个内部 LDO、可从 Vsup 电源为 CAN 收发器获取5V 电压轨。 数据表中 ISUP 的规格反映了各种状态下 CAN 驱动器的此5V 电压轨的电流。 使用这些值代替所列计算中的 Vcc 值、获取 Vsup 和 Vio 电源的此 SBC 功耗。  

    请注意、如果您为了散热考虑而进行功率计算、请务必将 LDO 的压降作为添加到 IC 本身的热能考虑在内。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户使用以下公式来估算功率耗散、从而得出结温。 但计算得出的 Tj 大于150° C  

    请注意 、负载电阻为50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此处列出的计算的最高有效部分是 Vsup_typ_Idom 部分。 使用此处列出的值、这表示总计算值的1.44瓦。 此部分不考虑50%主导时间估算、也不假设任何功率将由端接电阻器从外部耗散。 该部分还包括之前计算得出的所有功率、因为它将所有先前电路的整个压降相乘(我们已经在 Vcc 计算中考虑了 CAN 驱动器两端的压降)。  

    应将最后一个变量(Vsup_typ_Idom)更改为如下、以准确地表示在动态负载条件下从 Vsup 获取 Vcc 电源时5V LDO 的功耗:
    ... +(Dcan *(Vsup_typ - Vcc)* Idom)+((1-Dcan)*(Vsup_typ - Vcc)* irec)

    通过这种计算、LDO 对功耗的要求要低得多、约为580mW (而不是1440mW)。  结温高于环境温度~25C 时的总功率损耗约为700mW (仅使用 RthetaJA 估算值)。  

    Ta (max)和 Tint_heat 的值来自哪里? TCAN4551未指定最高环境工作温度。  

    此致、  
    Eric Schott