Other Parts Discussed in Thread: TDP0604
您好!
我在视频监视器中将 TDP0604用作 HDMI 重定时器、有两个问题。
问题1.
可能存在以下情况:在器件的直流电源关闭时向器件施加 HDMI 信号。 我担心电流流过50欧姆片上终端电阻会对设备造成热损坏、正常情况下 HDMI 源不输出 HDMI 信号、但不是所有 HDMI 源都能保持这种状态。
问题2.
根据 TDP0604数据表、(IN_D[2:0]、IN_CLK)的最大绝对输入电压为4V。 如果对差分输入施加4V 电压、而 Vcc 为0V、则66mA 的电流会流过片上50欧姆端接电阻。 这是否可以接受? 该器件能够处理多大的输入电流?
谢谢。
Eevee