This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:TDP0604可接受的输入电流大小

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205769/tdp0604-how-much-input-current-does-tdp0604-tolerate

器件型号:TDP0604

您好!  

我在视频监视器中将 TDP0604用作 HDMI 重定时器、有两个问题。

问题1.
可能存在以下情况:在器件的直流电源关闭时向器件施加 HDMI 信号。  我担心电流流过50欧姆片上终端电阻会对设备造成热损坏、正常情况下 HDMI 源不输出 HDMI 信号、但不是所有 HDMI 源都能保持这种状态。

问题2.
根据 TDP0604数据表、(IN_D[2:0]、IN_CLK)的最大绝对输入电压为4V。  如果对差分输入施加4V 电压、而 Vcc 为0V、则66mA 的电流会流过片上50欧姆端接电阻。 这是否可以接受? 该器件能够处理多大的输入电流?

谢谢。

Eevee