This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:失效防护上拉/下拉电阻值和内部电阻错误

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, SN65HVD1780-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203257/am26c32-fail-safe-pull-up-down-resistance-value-and-internal-resistance-error

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1780-Q1

你好、员工

问题1:
如果 AM26C32的 Vic 为0V 至5V、如果 VIT+/-为±0.1V、那么它是否会正常运行?

数据表显示、当 Vic 为±7V 时、VIT+/-为±0.2V。

在计算 Fais 安全上拉和下拉电阻时、
电阻值根据 VIT+/-为±0.1V 或更大还是±0.2V 或更大而有所不同。
我应该使用哪一个?

我知道上拉和下拉电阻器的值会根据应用的 Vic 值而变化。

问题2:
8.2设备 A 或 B 输入
器件内的17kΩ Ω 和288kΩ Ω 之间的误差百分比是多少?

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC 是输入电压的范围。 如果您可以保证总线电压不会超过较窄的范围、则可以使用±0.1V 的值。但请注意、RS-422驱动器可保证差分电压超过±2.0V;如果设计中不超过该范围、则会消除噪声裕度。

    2.将这些值称为"标称值"意味着没有人会费心去测量有保证的限值,甚至是典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    1.正确-如果输入电压在0V 至5.5V 的窄范围内、则阈值分别为-0.1V 和0.1V。 但是、如果需要整个范围的电势输入值、则此值将为+/-0.2V。 如果添加无源失效防护电阻器、我会设计为+/-0.2V、因为这将涵盖整个可能的用例范围-并且如果运行期间的阈值更接近+/-0.1V、则您只会增加一点额外的噪声裕量、这通常对系统有利。  

    2.不用担心 eq。 从设计的角度来看、这并不是所有有用的功能。 这些公式 较新的器件中没有这么多地包含电路图、因为这些电路图添加了一些不太有用的详细信息。 假设输入电阻为12K、这是需要设计的值、因为它是可以看到的最小输入电阻。  

    通常、您应该围绕电气特性表中的规格进行设计、如果使用的最大值/最小值应作为设计值、因为典型值不是边界条件、并且系统很可能不是所有用例的典型值。 对于 RS-422或 RS-485器件的输入电阻、应将最小电阻用于无源失效防护电阻器、因为如果您将阻抗设置得过高、可能无法准确地反映 IC 的最大电势负载。 对于无源失效防护电阻器、通常的做法是使用接地电阻器替换 RS-422/485的输入、用于确定无源失效防护装置大小的设计过程。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、员工

    让我再检查一下

    问题1:
    在设计无源失效防护电路时、是否可以认为可以在设计时不考虑 AM26C32IPWR 内288kΩ Ω 上拉/下拉电阻的容差?
    我应该考虑输入电阻12kΩ(min)吗?

    问题2.
    在计算上拉/下拉电阻时、由于 A 端子和 B 端子之间需要200mV 或更高的电压、
    仅通过以下公式确定电阻值是否可以?
    示例)
    VCC=5V、Rt=5 120Ω Ω、R1=上拉、R2=下拉

    R1=R2=RVIA-VIB > 200mV
    VID-VIB= RT (Vcc/(2R+RT)→200mV

    1.44kΩ 此公式、R1=R2=4 Ω

    问题3:
    将10Ω Ω 串联到 A 端子和 B 端子的防脉冲厚膜电阻器时、如何计算该10Ω Ω 的电阻值?

    例如、SN65HVD1780-Q1图17用作参考。

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    1.考虑输入阻抗为12K -实际上、它很可能更高-但如果您设计的输入阻抗过高、您可能会使总线过载-因此12K 是此器件的最安全值。

    2.是的,这是正确的推理-为简单起见,公式如下:

    R_FS -失效防护电阻器上拉或下拉(假设相等)

     对于1个节点、R_IN = 12K 最小输入阻抗-每个额外节点都将降低输入阻抗

    R_T =端接电阻-由于这是一个 RS-422器件、差分输入之间的最大负载阻抗为100欧姆-任何小于100欧姆的阻抗都可能会衰减信号或在最坏的情况下导致总线过载。 使用120欧姆是可以的。  

    VID -输入空闲电压(对于此器件为200mV)

    假设上拉至 VCC。

    因此、您的计算值对于1个节点似乎是合理的-但需要考虑整个系统-因此对于点对点、Rin 将为6K 而不是12K、因为线路上有2个节点。 阻抗降至大约1420而不是1440 -差别不大、但随着增加的节点越来越多、输入阻抗对偏置电流的影响将要大得多。  

    3.这是我们已经测试过的标准做法。 通常、串联电阻会增加总线的 RC 时间常数、因此可能可以缓解快速瞬变事件。 但是、我们不希望使数据信号衰减得太多、实际上使用了10欧姆。 建议使用厚膜或绕线的电阻器类型。 通过测试、客户可能会偏离10欧姆-但它的值应该较低。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森