Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204346/tcan1042h-tcan1042h
器件型号:TCAN1042H总线故障电压意味着当该电压出现在共模扼流圈的两条线路上时、我假设这与扼流圈 的两条线路的耐受电压有关、而与实际电源线路电压无关。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204346/tcan1042h-tcan1042h
器件型号:TCAN1042H总线故障电压意味着当该电压出现在共模扼流圈的两条线路上时、我假设这与扼流圈 的两条线路的耐受电压有关、而与实际电源线路电压无关。
尊敬的 Venkataprasad:
TCAN1042H 的总线故障电压描述了 CAN 引脚可以承受的绝对最大电压(+-70V)。 任何超出此范围的电压都可能导致器件损坏。 这是一个单端规格、这意味着每个 CAN 引脚都是独立的、而不是组合 CAN 线路的共模电压。 此范围不同于 CAN 接收器的工作范围、后者被描述为器件的"共模范围"(+-30V)。 此规格由 CAN 总线引脚的实际共模定义、因此即使一个 CAN 引脚在+-30V 之外、也可以保持在此范围内。
这两个规格都与共模扼流圈的使用没有直接关系。
如果这一点很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。
此致、
Eric Schott
尊敬的 Venkataprasad:
TCAN1042H 收发器的额定工作电压在 CANH 和 CANL 之间能够承受高达+-70V 的电压(即 CANH=+40V、CANL=-30V)。 每个 CAN 引脚还具有+/-70V 的单端最大电压。 为了让系统充分利用这一增大的范围、共模扼流圈的额定值还应可承受高达+-70V 的绝对最大电压、以及信号线之间的+-70V 电压。
如果您的应用不需要 TCAN1042H 的完整+-70V 范围、我会推荐 TCAN1044。 此器件的最大绝对 CAN 电压为+-58V、与 TCAN1042相比、可提供更好的长期供电能力。
此致、
Eric Schott