This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042H

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204346/tcan1042h-tcan1042h

器件型号:TCAN1042H

总线故障电压意味着当该电压出现在共模扼流圈的两条线路上时、我假设这与扼流圈 的两条线路的耐受电压有关、而与实际电源线路电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkataprasad:

    TCAN1042H 的总线故障电压描述了 CAN 引脚可以承受的绝对最大电压(+-70V)。 任何超出此范围的电压都可能导致器件损坏。 这是一个单端规格、这意味着每个 CAN 引脚都是独立的、而不是组合 CAN 线路的共模电压。 此范围不同于 CAN 接收器的工作范围、后者被描述为器件的"共模范围"(+-30V)。 此规格由 CAN 总线引脚的实际共模定义、因此即使一个 CAN 引脚在+-30V 之外、也可以保持在此范围内。  

    这两个规格都与共模扼流圈的使用没有直接关系。  

    如果这一点很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了建议使用共模扼流圈、我可以+/-70V 作为两条线路之间的隔离电压、也可以+/-70V 作为共模扼流圈的最大额定电压。 如您所知、大多数共模扼流圈都带有50V 的最大额定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkataprasad:

    TCAN1042H 收发器的额定工作电压在 CANH 和 CANL 之间能够承受高达+-70V 的电压(即 CANH=+40V、CANL=-30V)。 每个 CAN 引脚还具有+/-70V 的单端最大电压。 为了让系统充分利用这一增大的范围、共模扼流圈的额定值还应可承受高达+-70V 的绝对最大电压、以及信号线之间的+-70V 电压。  

    如果您的应用不需要 TCAN1042H 的完整+-70V 范围、我会推荐 TCAN1044。 此器件的最大绝对 CAN 电压为+-58V、与 TCAN1042相比、可提供更好的长期供电能力。  

    此致、
    Eric Schott