This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:GPIO1 &GPO2 (TX &RX 模式)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202048/tcan4550-q1-gpio1-gpo2-tx-rx-mode

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOW1044TCAN4550

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望请您提供帮助。

当前、我们有一个客户端产品、 在同一电路板上有4个 TCAN4550RGYRQ1、每个都 通过引脚 GPIO1和 GPO 连接到 CAN 隔离器 ISOW1044  

客户端请求通过(GPIO1和 GPO)引脚将全部4个控制器连接到1个隔离器  

请建议此配置是否对  TCAN4550RGYRQ1和  ISOW1044都有效

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我不确定我是否理解这里所需的用例。 当器件处于控制器测试模式时、TCAN4550的 GPIO 引脚用作 CAN 的 TXD 和 RXD 信号。 由于每个 TCAN4550将驱动其自己的 TXD 信号、因此将这些引脚连接在一起会导致争用。 预期解决方案的方框图可能对我的理解有所帮助。

    是否打算将四个独立的 CAN 端口全部连接到同一个 CAN 总线? 或者、他们是不是打算通过减少所需的 ISO IC 数量来节省隔离器成本?

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danio

    非常感谢提醒电子邮件我实际上错过了其他电子邮件出于某些原因   

    您好、Eric、  

    很抱歉,回复太晚了,真的很支持您

    实际上我有同样的印象是  TCAN4550 可以通过 GPIO 和 GPO 正常工作,我也问过这个问题,虽然我得到的反馈是可以的  

    所以这是一个很好的机会来证实这一点,因为我不能判断  

    主要问题是  在 1个 ISOW1044上使用4个 TCAN4550  

    功能方框图  

    https://ibb.co/52SrQ3J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我们的内部防火墙正在阻止您共享的链接。 是否可以在您的帖子中直接以图像的形式共享方框图? 您可以使用"插入"工具将图像附加到回复中。

    或者、您可以直接通过电子邮件与我共享文档。 您可以通过单击我的 E2E 名称找到我的联系信息。

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

      是的,我使用插入并找到附加通过链接,第二次检查发现它可以直接上传请找到下面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    感谢您直接分享图表。  

    不建议采用将 TCAN4550的所有 GPIO2引脚绑定在一起的解决方案。 这些输出引脚是推挽式的、在尝试驱动其独特的 CAN 数据时会发生竞争。 这些信号可以与类似于开漏的转换器进行"与"运算、以便为收发器推导单个 TXD 信号、而不会导致控制器数字引脚发生争用。 请记住、这将在网络中引入进一步的传播延迟、在确定可能的最大仲裁速率时需要考虑这些延迟。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric  

    非常感谢您的答复和建议。 至于我的错误、抱歉、我把 GPO2更名为 GPIO2、地址是数据表中的此引脚为开漏、如下所述

    8.3.13 GPO2引脚

    GPO2引脚是一个开漏可配置输出功能引脚、用于提供选定的中断。 该引脚需要 一个连接到 VIO 的外部上拉电阻器才能正常运行。 可使用寄存器更改输出功能
    16'h0800[23:22]、可配置为看门狗输出复位引脚。
    在测试模式下、该引脚成为 RXD_INT_PHY 收发器输出或 TXD_INT_CAN 控制器输出引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    有深刻的洞察力。 但是、我认为该引脚配置为在测试模式下使用时不是开漏引脚。 为了使 CAN 控制器的 TXD 引脚(或 CAN 收发器的 RXD 引脚)有效驱动5Mbps CAN FD 通信所需的速度、 该引脚需要在推挽模式下运行、以便上升沿和下降沿之间保持良好对称、并且转换时间受到良好控制。 因此、对于此配置、GPO2引脚将切换到其驱动模式。  

    如果所有这些 TXD 信号通过开漏逻辑进行组合、上述系统将面临一些限制。  

    我知道目前数据表中没有明确说明这一点。 我可以提供的最接近的是下面的图8-2中所示的情况。 我们正在编写一份文档、其中将更详细地介绍如何使用测试模式。 与此同时、我将看到我们是否可以修改数据表来反映这种行为。  

    此致、
    Eric Schott