This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:"GRSTZ"引脚处于高电平(3.3V)、但晶体未振荡。

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201922/tusb4041i-q1-the-grstz-pin-is-high-3-3v-but-the-crystal-is-not-oscillating

器件型号:TUSB4041I-Q1

我们的电路设置如下。
我们将使用 SMBus 接口进行主机控制。
"GRSTZ"引脚为高电平(3.3V)、但晶体未振荡。
此外、不能从主机执行 SMBus 通信。
请告诉我们出了什么问题。

μ◇引脚状态
・GRSTZ:3.3V
・TEST_TRSTZ:1.2v
・xi:0.7V
・XO:0.7V

◇Ω 硬接线引脚设置
・SMBUSZ/SS_SUSPEND:通过1KΩ(低电平下拉:SMBus 模式 SELLECT)
・SCL/SMBCLK:通过2.2KΩ Ω 上拉
・SDA/SMBDAT:Ω 上拉、带2.2KΩ Ω
・FULLPWRMGMTz/FULLAUTOz/SMBA1/SS_UP:带1KΩ(高电平的上拉:SMBus 地址1)
・GANGED/SMBA2/HS_UP:具有1KΩ(HIGH:SMBus 地址2的上拉
・PWRCTL_POL:悬空(高电平:高电平有效)
・AUTOENz/HS_SUSPEND:通过1KΩ Ω 下拉
・TEST_TRSTZ:浮动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 GRSTz 上配备0.1uf 电容?

    可以使用 PD TEST_TRSTz 引脚吗?

    如果仍然不工作、您可以在 GRST、 FULLPWRMGMTz 和成组引脚上使用波形吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 GRSTz 上配备0.1uf 电容? 可以。 但删除它不能解决问题。  

    可以使用 PD TEST_TRSTz 引脚吗?  在 DP 4.7k Ω 之后改善到0.42V。

    如果仍然不工作、您可以在 GRST、 FULLPWRMGMTz 和成组引脚上使用波形吗?

    其他波形:

    问题1>是否可以在晶体振荡之前执行 SMBus 通信?

    问题2>目前使用的24MHz 晶体如下所示。
               这是否会是器件选择的问题?
               如果有问题、我们正在考虑应用以下各项。


          

          -部件名称: NX3225SA-24.000MHz-STD-CQS-1.
          -负载电容:8pF
          等效电阻:100欧姆
          -频率稳定性: 50ppm

          

          -部件名称: ECS-240-20-30B-AEN-TR
          负载电容:20pF
          等效电阻:30欧姆
          -频率稳定性: 50ppm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:SMBus 与晶振无关"。

    2:您使用的是什么晶体? ESR 低于50欧姆、并将电容器设置为12pf 至24pf/

      3.3V 和1.1V 稳定后3ms 应打开 GRSTz。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过按如下方式修改硬件解决了此问题。

     由 MCU 控制的 GRSTz 引脚。

    2. 已更改晶振。 (18pF、40 Ω、100ppm)

    此致

    Jeonghoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干得好!