This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 可以用于 DP 数据吗?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201811/tusb522p-can-tusb522p-be-use-to-dp-data

器件型号:TUSB522P

嗨、团队、我只想问一个低层次的问题、从您那里学习知识。 根据我的理解,转接驱动器是要根据 PCB 布线和信号数据速率来补偿信号损失,所以当我们使用转接驱动器时,只是考虑数据速率 ,而不是 数据协议。 因此、如果转接驱动器 支持10Gbps 数据、是否可用于 低于10Gbps 的所有协议数据信号?  例如、 TUSB522P 是否可用于低于5Gbps 的 DP 数据信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于转接驱动器设计。 特定转接驱动器(如 TUSB522P)实现了可监视 USB 总线电源管理的状态机。 在本例中、您无法将 TUSB522P 用于 DP、因为它不了解 DP 信令。 其他转接驱动器不会实现或禁用内部状态机、那么只要 DP 数据速率满足转接驱动器带宽要求、它们就可用于 DP 信令。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答