请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB522P 嗨、团队、我只想问一个低层次的问题、从您那里学习知识。 根据我的理解,转接驱动器是要根据 PCB 布线和信号数据速率来补偿信号损失,所以当我们使用转接驱动器时,只是考虑数据速率 ,而不是 数据协议。 因此、如果转接驱动器 支持10Gbps 数据、是否可用于 低于10Gbps 的所有协议数据信号? 例如、 TUSB522P 是否可用于低于5Gbps 的 DP 数据信号?