This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:SN65LVDT100-键合线区域存在引脚分层

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201311/sn65lvdt100-sn65lvdt100-there-is-pin-delamination-in-the-bonding-wire-area

器件型号:SN65LVDT100

键合线区域存在引脚分层,请检查这种情况是否正常以及是否会影响正常使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我将您转交给我们的高速空调团队。 他们将能够根据您的请求为您提供帮助。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在 D 封装还是 DGK 封装上?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在何处查找此信息,

    是数据表中的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够从器件或器件原始封装的顶部标记获得该信息。 我正在尝试确定显示潜在引脚分层的器件是 D 封装还是 DGK 封装。

    谢谢

    大卫