Other Parts Discussed in Thread: MAX232E
大家好
我在电机控制应用中使用 MAX232E。 电机之间的隔离。
该产品的方框图如下所示。

一些用户遇到了 MAX232E 故障问题。
电机侧和控制器侧都将失效。 在控制器方面、发生的概率较高。
故障模式不输出 TX.RX 是正常的。
CH1:14引脚(DOUT1) CH2:DIN1

调查故障后、我发现 Vs-(6pin)无法正常工作。
情况1:不工作

CASE2:正电压

情况3:输出端电压不稳定

我想失败的原因如下,但不能重现失败。
1.GND 线断开、电源电压施加到 IC。
2.由于电机的浪涌噪声而导致的故障。
3. ESD 造成的损坏
此外、当第三方组织进行故障分析时、确认引脚14 (D1out)和15 (GND)在内部销毁。

Vs-(6Pin)在短路模式下断开。
如果有人知道原因或经历过类似的症状、请告诉我。我将提供您需要的任何信息。