This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX232E 说明故障原因

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX232E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201669/max232e-max232e-elucidation-of-failure-causes

器件型号:MAX232E

大家好

我在电机控制应用中使用 MAX232E。 电机之间的隔离。

 

该产品的方框图如下所示。

一些用户遇到了 MAX232E 故障问题。

电机侧和控制器侧都将失效。 在控制器方面、发生的概率较高。

故障模式不输出 TX.RX 是正常的。

CH1:14引脚(DOUT1) CH2:DIN1

调查故障后、我发现 Vs-(6pin)无法正常工作。

情况1:不工作

CASE2:正电压

情况3:输出端电压不稳定

 

我想失败的原因如下,但不能重现失败。

1.GND 线断开、电源电压施加到 IC。

2.由于电机的浪涌噪声而导致的故障。

3. ESD 造成的损坏

此外、当第三方组织进行故障分析时、确认引脚14 (D1out)和15 (GND)在内部销毁。

Vs-(6Pin)在短路模式下断开。

如果有人知道原因或经历过类似的症状、请告诉我。我将提供您需要的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是过压、即电机噪声或 ESD。

    方框图未显示任何保护元件。 是否有 TVS 二极管或类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arisa:

    DOUT/DIN 线路上是否有任何保护? 例如外部保护二极管。 这看起来确实像是过压、即使损坏了器件-这很可能是一个瞬态问题、使问题更难重现。 电机发出的噪声可能会在系统中引发瞬变。 我强烈建议在电机控制应用中为线路放置保护器件。

    请告诉我该线路上是否有保护措施。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我能够通过实验解决和重现问题。
    结果、由于 GND 线路断开和电源线路上混合的噪声、测试点会发生故障。
    由于我们将噪声对策留给了 MAX232E 内部的保护电路、因此将考虑使用二极管、变阻器等采取对策
    非常感谢。