This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:单路输出和双路输出的 REM_INTB 波形不同

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199629/ds90uh941as-q1-the-rem_intb-waveforms-of-single-output-and-dual-output-are-different

器件型号:DS90UH941AS-Q1

嗨、团队,

1.当客户重新配置941代码时,他发现单路输出和双路输出的 REM_INTB 波形是不同的。 请问是否正常?

客户认为在配置0x30寄存器后、波形反转看起来会出现。 双通道配置为0x01、单通道配置为0。

、Ω 的客户发现、对于单通道和双通道输出、TFT 的 VSYNC 和 HSYNC 也是反相的。

单输出和双输出之间是否会有此差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    1.) 根据我们的信息和本应用手册,这些似乎是正确的波形: https://www.ti.com/lit/an/snla308a/snla308a.pdf 。

    2.) 这些波形取自何处? HSYNC 和 VSYNC 是否直接通过 TFT 进行探测? 另外、请务必仔细检查测量方法、负电压读数为奇数。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan,ñ a

    非常感谢您的支持!

    HSYNC 和 VSYNC 的测试点位于屏幕 TFT 上。

    所附是分别在单路输出和双路输出下948和测试点以及 VS 和 HS 测试波形的原理图。

    e2e.ti.com/.../1.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    谢谢、我很感激。 原理图看起来没有问题、因此我要说的是、确保示波器上没有设置错误、因为您不会看到任何负电压。

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Hsync 和 Vsync 的波形问题,客户已找到问题,感谢您的支持!

    但‘s 客户报告此项目中仍有问题:当941配置为分离器模式时,天马的屏幕无法亮起,但 LG 的屏幕可以亮起;当配置为单 FPD-Link III 发射器模式(端口1禁用)时,可以稳定地打开天马屏幕。 BU 能否提供一些故障排除方法?

    不同的模式是否对屏幕有不同的配置要求? 或者是否有其他检查站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    使用分离器模式等不同模式时、要想成功运行、必须满足某些要求。

    DS90UH941数据表的第8.4.4节、第8.4.5节和第8.4.6.4节详细介绍了分离器模式所需的一些要求。

    屏幕的属性是什么? 它们的尺寸和 PCLK 是否相同?

    谢谢。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    两个屏幕均为12.3英寸、分辨率为1920x720。 下图是 LG 和天马屏幕的规格说明。 CLK 有些不同。 LG 为89.6MHZ,天马为87.7MHZ。 代码配置根据典型值进行设置。 ,请参见随附的。

    此外、测试过程中、客户直接降941的 PDB 来使用默认的寄存器配置(屏幕参数配置正常)、LG 屏幕可以亮起但图像异常、天马屏幕无法亮起。 这是否意味着 TI941不存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    您能演示如何将视频输入到941AS 吗?

    建议两个屏幕具有相同的分辨率和属性、因此具有不同的 PCLK 可能会导致问题。

    您说客户直接降低了941的 PDB 时,您是说他们只是使用 PDB 来将器件重置为其初始配置吗? 我想会恢复到通过 MODE_SEL 引脚设置的初始配置、因此除非在器件启动后更改配置、否则应该是相同的。

    谢谢。

    Ryan