嗨、团队,
1.当客户重新配置941代码时,他发现单路输出和双路输出的 REM_INTB 波形是不同的。 请问是否正常?
客户认为在配置0x30寄存器后、波形反转看起来会出现。 双通道配置为0x01、单通道配置为0。
、Ω 的客户发现、对于单通道和双通道输出、TFT 的 VSYNC 和 HSYNC 也是反相的。
单输出和双输出之间是否会有此差异?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
1.当客户重新配置941代码时,他发现单路输出和双路输出的 REM_INTB 波形是不同的。 请问是否正常?
客户认为在配置0x30寄存器后、波形反转看起来会出现。 双通道配置为0x01、单通道配置为0。
、Ω 的客户发现、对于单通道和双通道输出、TFT 的 VSYNC 和 HSYNC 也是反相的。
单输出和双输出之间是否会有此差异?
谢谢!
您好、Alan!
1.) 根据我们的信息和本应用手册,这些似乎是正确的波形: https://www.ti.com/lit/an/snla308a/snla308a.pdf 。
2.) 这些波形取自何处? HSYNC 和 VSYNC 是否直接通过 TFT 进行探测? 另外、请务必仔细检查测量方法、负电压读数为奇数。
谢谢。
Ryan
您好、Ryan,ñ a
非常感谢您的支持!
HSYNC 和 VSYNC 的测试点位于屏幕 TFT 上。
所附是分别在单路输出和双路输出下948和测试点以及 VS 和 HS 测试波形的原理图。
您好、Ryan、
Hsync 和 Vsync 的波形问题,客户已找到问题,感谢您的支持!
但‘s 客户报告此项目中仍有问题:当941配置为分离器模式时,天马的屏幕无法亮起,但 LG 的屏幕可以亮起;当配置为单 FPD-Link III 发射器模式(端口1禁用)时,可以稳定地打开天马屏幕。 BU 能否提供一些故障排除方法?
不同的模式是否对屏幕有不同的配置要求? 或者是否有其他检查站?
您好、Ryan、
两个屏幕均为12.3英寸、分辨率为1920x720。 下图是 LG 和天马屏幕的规格说明。 CLK 有些不同。 LG 为89.6MHZ,天马为87.7MHZ。 代码配置根据典型值进行设置。 ,请参见随附的。
此外、测试过程中、客户直接降941的 PDB 来使用默认的寄存器配置(屏幕参数配置正常)、LG 屏幕可以亮起但图像异常、天马屏幕无法亮起。 这是否意味着 TI941不存在问题?