This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392:在 D-和 D+电压下发生 BC1.2测试失败

Guru**** 2821345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199838/bq24392-bq24392-bc1-2-test-fail-in-d--and-d-voltage

器件型号:BQ24392

尊敬的 TI 专家:

我的客户未能通过有关 D+/D-电压的 BC1.2测试、 下面是原理图、测试结果、您能帮忙提供一些建议吗? 非常感谢。

故障简述:

测试日志中的6号: D-测量值为0.076V,远低于0.390V 的要求

测试日志中编号10:D+测量值为0.596V、高于0.375V 要求。

USB BC 1.2测试规范

2.相应的原理图

3.测试日志

e2e.ti.com/.../BC12-Test-Log.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 器件可能未通过 BC 1.2测试、让我看看详细信息。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、已知问题是 BQ24392 由于实现了 Apple Charge 等其他充电模式而在步骤6和10中失败。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清