This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV32E -设计帮助

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201030/am26lv31e-am26lv32e---design-help

器件型号:AM26LV31E

您好、专家!

在设计 AM26LV32EIDR 时寻求帮助:

似乎没有适用于此器件的 EVM。

下图中给出的原理图结构是否正确?

提出了下列问题:

  1. 是否应该在线路 A 和 B 之间添加端接电阻器?
  2. 应该在整个 A 线和 B 线之间添加它吗?
  3. 端接电阻器的值应该是多少?
  4. 原理图中的 R 值和 C 值应该是多少?
  5. 我还需要向原理图中添加什么其他内容吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    您在设计中使用32 (接收器)是不是正确?   

    如果是 原理图中所示的"32"(接收器)、而不是帖子标题中所示的"31"、请参阅以下内容:

    1.如果它是系统中的终端节点、则应端接-即多点总线上的最后一个接收器、则应使用一个100欧姆电阻器进行端接(RS-422标准、因为这是 RS422器件)  

    2.如果添加了端接电阻、 最好将 A 与 B 之间的端接电阻靠近 A/B 引脚放置、这样才能最大限度地降低潜在的阻抗不连续性。

    3.100欧姆- RS422标准;它可以更多、但不小。  

    4.视应用而定——不需要任何输出; 因此、这取决于应用和 MCU 输入引脚的需求-如果将器件用于 UART 数据、则需要一个接地电容器并将引脚拉至 VCC 的情况并不少见-串联电阻器可能存在也可能不存在。 但最终取决于用例。 通常、当我进行类似的电路板设计时、每个面向输出的 MCU 在引脚和跳线之间都有一个0欧姆的串联电阻器、上拉电阻器和一个接地电容-其值在很大程度上取决于应用需求。

    5.将4A 上拉至 VCC 并将4B 上拉至 GND、防止未使用的输出出现振荡。 如果有其他因素需要考虑无源失效防护电阻器以帮助提高器件  的抗扰度- www.ti.com/.../slyt324.pdf -它指出终端电阻为120欧姆、因为它基于 RS-485 -但可以使用类似的过程-区别在于只有1个终端电阻器和 其标称值为100欧姆-(RS-485的并联部分有2 120欧姆)。  

    如果您要查看驱动程序版本(31)、请告知我-如有必要、请上传"31"原理图片段。 如果不需要,那么就不用担心!

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森