Other Parts Discussed in Thread: TDP158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDP158 大家好、
我的客户报告了一个问题、笔记本电脑上的 TDP158、 使用25m 电缆连接到电视、DDC 无法读取 EDID。
他们观察了 DDC I2C 的波形、在长电缆之后、波形完全失真。 所以这不是问题。 但是、您知道 I2C 是否有任何电平转换器可以恢复信号吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.