This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:25m 电缆存在 TDP158 DDC 信号质量问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200045/tdp158-tdp158-ddc-signal-quality-issue-with-25m-cable

器件型号:TDP158

大家好、

我的客户报告了一个问题、笔记本电脑上的 TDP158、 使用25m 电缆连接到电视、DDC 无法读取 EDID。  

他们观察了 DDC I2C 的波形、在长电缆之后、波形完全失真。 所以这不是问题。 但是、您知道 I2C 是否有任何电平转换器可以恢复信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它们的最大工作频率和 Vcc 电平是多少?

    25m 是一个很长的距离。  

    通常、您会希望电缆两侧都有一个缓冲器、我假设客户只能在一侧的一个缓冲器中进行设计?  

    -鲍比