This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:查询

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230417/dp83822hf-inquiry

器件型号:DP83822HF

您好!

你好。

在复位和 RGMII 模式期间、引脚 TX_CLK 模式输出处于以下状态:

客户的 顺序:

-第一:在复位模式下(引脚 RESET_n 在低电平期间和引脚返回高电平期间,引脚"TX_CLK"被配置为输出模式(图1 )。

-他的理解:在复位模式期间, PHY 上的 TX_CLK 引脚在输出上进行配置。  引脚也连接到 MAC (图2)。



他的问题:
你以为这是一个问题吗? 如果是、您是否为他找到了解决方案?

另外,他想到了一个解决方案:你能回答这个问题吗?
- TX_clk PHY 的逻辑电平是多少(低或高)?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    我需要向团队核实这一点。 请最多等待5个工作日以便回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    客户正确地认为、在合适的情况下、这将导致竞争。 在 MAC 上、直到 PHY 结束复位时才驱动线路。

    此致、

    Gerome.